This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:IN_CLK和IN_Data之间的偏移

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664092/sn65dp159-skew-between-in_clk-and-in_data

部件号:SN65DP159

您好,

我们的客户使用SN65DP159,对歪斜有疑问。

它被称为"Input inter-pair skew tolerance as 1.8ns (max. "。

该规范是否适用于IN_CLKpn和IN_Dxpn?

现在,客户可以对PCB进行布局。 它们不能使这些线的电气长度相同。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki

    此公差应用于所有输入。 对于布局,这是PCB设计人员面临的挑战之一。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    感谢您的回复。
    我看到公差应用于所有输入。

    谢谢!
    Naoki Aoyama