部件号:tps6.5986万
我有自己 的TPS6.5986万 + HD3SS460 mux DFP实现,我正在尝试使其正常工作。 我正在尝试使4通道DisplayPort + USB2链接正常工作。 我正在使用 带有同步板的TPS6.5986万EVM模块作为UFP,它通过DisplayPort电缆连接到监视器。 到目前为止,我无法使用视频。 我能够使用 带有源板的TPS6.5986万EVM模块连接 到TPS6.5986万EVM+SYNC板,这似乎只需一段时间即可工作。
在我的实施中,从我能够确定的范围来看,连接UFP时,mux的Enable引脚会变高。 AMSEL针脚也会变高,POL针脚会根据插入的USB C电缆的极性发生变化。 我可以确定DP辅助数据的范围,使其进入 TPS6.5986万并留在SBU1/SBU2引脚上。 但是,我不会对DisplayPort主通道上的任何数据进行限制。 芯片组在插入UFP时正确地为其供电。
我正在 TPS6.5986万_HD3SS460_DFP_Advanced_v3_10.TPL项目的基础上构建应用程序。 当我将相同的固件应用到 TPS6.5986万EVM +源板而不是应用到我的实施时,系统就会工作。
我将把原理图粘贴在这里,以便查看。 我是根据EVM用户指南和mux源/同步EVM用户指南中的原理图绘制的: http://www.ti.com/lit/pdf/slvuan9
我注意到的关于我的实施和DP-EXPAN-EVM的一个不同之处是将4个DP通道排序到mux中。 在第14页上,示意图显示DP连接器和mux之间的以下连接:
LNA <--> ML1.
LNB <--> ML0
LNC <--> ML3.
LND <-->ML2
我的频道连接为
LNA <-->ML0
LNB <-->ML1
LNC <-->ML2
LND <-->ML3
您能否评论一下为什么在EVM中以这种方式连接它们?
谢谢!