This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VCC/VDD的电源要求

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664033/sn65dp159-power-requirements-for-vcc-vdd

部件号:SN65DP159

大家好,支持团队

由于DP具有内部 VREG(LDO),高PSRR LDO是否需要 3.3V电源?

另外,1.1V导轨如何?

谢谢

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio

    我们有纹波级别,有了这一个,您可以有一个想法,因为我们的数据表上没有报告PSRR。 我们仅具有输入纹波级别:
    纹波~30mV (最高20MHz),纹波~20mV (最高20MHz)为1.1V
    纹波~45mV (最高20MHz),纹波~30mV (最高20MHz)为1.8V
    纹波~60mV (最高20MHz),纹波~40mV (最高20MHz)用于3.3V

    此致
    弗朗西斯科