This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84 ESD

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664252/sn65dsi84-sn65dsi84-esd

部件号:SN65DSI84

团队,

我的客户有以下问题:

在SN65DSI84数据表中,它在第1页说明ESD额定值2kV (HBM),但在第6页说明ESD额定值为200V。

您想澄清一下吗? 或者,您能否向我详细介绍此LCD桥接器ESD应用情况?

我们需要它来决定是否应该使用屏蔽?

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aaron,

    感谢您的提问。 我已经在数据库中确认,似乎是一个打字错误,正确的额定值为2kV (HBM)。 我们将尽快在数据表中进行更改。

    此致,
    Joel