This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:PCIe3 AC耦合盖

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664270/sn75lvpe801-pcie3-ac-coupling-caps

部件号:SN75LVPE801
主题:DS80PCI102中讨论的其他部件

大家好,

您将在数据表中显示以下图表:

如果启动时连接了所有PCIe设备,是否需要额外的470nF和330欧姆? 据我所知,您只需要它们来检测插头。

感谢您的参与!

此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    外部330欧姆电阻器用于提供接地的电流路径。  内部LVPE801 端接不会自行触发PCIe接收器检测电路。

    建议使用DS80PCI102。  这些设备支持无需外部组件的Rx检测。

    此致,