This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:内部振荡器的精度

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663308/ds90ub928q-q1-accuracy-of-internal-oscillator

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,Champs:

我的客户询问了有关内部200MHz RC振荡器精度的问题。

您能支持这一点吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您指的是33 MHz内部振荡器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manickam:

    根据AN-2198标准,内部参考振荡器的频率为200MHz,除以33MHz。

    因此,33MHz时钟的精度是可以的。

    您是否会提供33MHz时钟的精度?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如内部模式发生器应用手册AAN-2198所述,内部振荡器频率可为最小140 MHz,通常为200 MHz,最大为260 MHz。 因此变化是200 MHz +/- 30 %。