This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:DS90Ux947 Mapsel设置

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664019/ds90uh947-q1-ds90ux947-mapsel-setting

部件号:DS90UH947-Q1

您好,

我希望您确认以下信息是否正确。

*

根据客户的调查,此信息似乎相反(MAPSEL = 1应为"OLDI位(MSB在D3/D7上)")

实际上,在DS90Ux927的情况下,MSPSEL =1被指定为"D3上的MSB"。

因此,请您确认上述947信息是否正确?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正确,数据表中的MAPSEL设置为反向。 对于SPWG映射,应为0,对于OLDI映射,应为1。 我们已经将其记录为947数据表下一修订版的更改之一。