This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:重新计时器后的信号轨迹长度

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664040/sn75dp159-signal-trace-length-after-retimer

部件号:SN75DP159

尊敬的团队:

我的客户想知道在我们的SN75DP159 HDMI重新计时器之后,HDMI信号可以传输多长时间(英寸)? 是否有计算轨迹长度的公式? 感谢您的评论。

此致,

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Yen

    这真的很难定义,因为取决于材料,通道宽度,示踪剂长度,您也可以使用dp159的正确配置修复这些损失。 我们对电缆长度有一些测量方法,可以帮助他们了解它。
    最大电缆长度
    4K2K @60Hz 15 m ,@30Hz 25 m @ 24 AWG

    此致
    弗朗西斯科