This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142:功耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664015/tdp142-tdp142-power-consumption

部件号:TDP142

对于我的应用程序,我需要一个DP 1.2 驱动器,它可以用作接收器或源,我想知道:

1) TDP142可用于DP 1.2 应用。

2) 有一个TDP142在5.4Gbps/通道下运行的功耗估计值,我想将此部件与 具有两个电源选项的SN75DP130DS进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    TDP142应该工作,但DP130也应该工作。 我们还有DP159,可以用作重新计时器,但对于您的应用,DP130似乎是最佳选择。

    此致
    弗朗西斯科