This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:3.3V LVCMOS最小VOH电压,IOH=5uA

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661396/ds90ub964-q1-3-3v-lvcmos-minimum-voh-voltage-for-ioh-5ua

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 3.3V LVCMOS最小VOH电压,IOH=5uA

您好,

我的客户希望确定3.3V LVCMOS电平是否适合其处理器的VIH。
在 IOH=5uA的条件下,您是否具有VOH的最小值



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    列出的规格代表最差情况。 根据您的使用案例,我们没有特定的表征数据。 对于这种轻负载,典型的VOH将接近VDDIO级别。

    此致,