This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN65LVDS315:SN65LVDS315

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663888/tina-spice-sn65lvds315-sn65lvds315

部件号:SN65LVDS315
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在为接口MIPI CSI -2寻找转换器。 我有带并行总线的图像传感器MT9M034 (我使用了8位),我需要一些转换器用于接口MIPI CSI -2。 我将此传感器与模块FX2一起使用,其中的传感器直接连接。  现在,我将用Tegra模块替换FX2模块和MIPI CSI-2接口。  

我想知道,如果有任何转换器,或者我必须用CSI-2接口更换另一种类型的图像传感器。  

此致,Tomas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将对此进行调查并回复给您。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我们将用于Apalis TK1板,其中是Csi-2 (1-4数据线)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomas:

    遗憾的是,我们没有从8位并行到CSI -2的转换器。 SN65LVDS315将8位并行转换为CSI-1,该转换不能与CSI-2互操作。

    此致,
    雅瑟