This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:默认设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664103/tusb4020bi-default-setting

部件号:TUSB4020BI

你(们)好  

我们的客户想知道默认设置。

此设备具有一些配置寄存器。 如果要更改寄存器,可以在通电后通过I2C或EEPROM更改设置。

但是,如果我们不需要更改寄存器设置,是否可以在不更改寄存器的情况下使用此设备?  

如果是这样,我们是否可以让tSDA/SMBDAT引脚保持打开状态? (在数据表中,如下所述。)

如果您对我们的配置有任何疑问,请告诉我(使用默认设置的情况)。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto-san

    正确。 可选择使用外部EEPROM或SMBus主控制器进行设备配置。

    TUSB4020BI上的SDA/SCL终端可以保持浮动,设备将以默认设置运行。

    此致,
    豪尔赫