This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS324:SN65LVDS324外壳最小垫尺寸

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663898/sn65lvds324-sn65lvds324-case-minimun-pad-dimension

部件号:SN65LVDS324

尊敬的TI:

我是来自意大利的Valerio,我使用SN65LVDS324创建PCB,案例59 BGA MICRO STAR,保证电极尺寸最小?我最小尺寸电极12,8米,可以吗?

谢谢

此致

Vale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否请您澄清一下您的要求? 是否为球的最小直径?

    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢雅瑟,

    是的,我为我的PCB创建贴图。当我启动PCB时,我的供应商在最小隔离方面遇到问题。我在12.8米铣刀中标注直径球,贴图SN65LVDS324是否可以?

    我查看滚珠之间的步长为25.8米,我在贴图中为12.8米的直径和25.8米的滚珠,是否可以?

    谢谢

    此致

    Vale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vale,

    请查看本文档。 我相信它能解答您的问题,并提供有关如何为该封装执行PCB的更多信息: www.ti.com/.../slda021a。

    此致,
    雅瑟。