This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:原理图回顾

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663914/tpd6s300-schematic-review

部件号:TPD6S300

我的设计具有TPD6S300。 我是否可以将我的原理图交由工程师审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    当然可以。 附上原理图,我将回顾您项目的TPD6s300部分:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以直接发送给您,因为我不想公开我的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    通常,我们会要求客户发布示意图中显示所查看设备的部分的屏幕截图(除非客户想全部附上,否则不能发布整个示意图)。  这种方法是否可行,或者您是否也不喜欢这种方法。 请告诉我,我将为您回顾该原理图:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    我不能公开发送原理图-我可以将其发送到您的私人电子邮件还是您可以将我们的对话设为私人-在这种情况下,原理图将不会公开共享?
    谢谢你

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    我将很快给您发送电子邮件。 请继续并关闭此线程。 我们将在离线状态下进行沟通,以便查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢