This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.1 第2代多路复用器解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB321, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664112/usb-3-1-gen-2-mux-solution

主题中讨论的其他部件:TUSB1042ITUSB321TUSB322HD3SS3220

你好  

    我们是否有作为 ASM1543的USB 3.1 Gen 2 mux解决方案? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    TUSB1042I是USB Type-C 10Gbps 2:1线性驱动器。 遗憾的是,此设备没有内置Type-C端口控制器,因此应使用TUSB321/322作为整体解决方案。 另一方面,HD3SS3220是无源MUX (不带驱动程序),但此设备具有TUSB322内置端口控制器。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队