This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:连接问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664081/ds64br111-connectivity-issue

部件号:DS64BR111

我们的设计中,我们将DSR64BR111 (具有输入均衡和输出取消强调功能的超低功耗6.4 Gbps 2通道中继器)用作3.3V操作模式下的SATA驱动器。

通过背板连接了从一个3U VPX板到另一个板的come和SATA CFAST内存,我们无法从come to CFAST Memory获得正确的连接。

当我们打开系统电源时,系统仅在检测到设备后才进入BIOS模式,如果我们下次在BIOS模式下重新启动软件,则无法找到CFST内存的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道原因。  在大多数情况下,SATA通信失败与用于配置SATA系统的OOB信号失真有关。

    DS64BR111正在使用哪些设置?如何配置设备?

    此致,