This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:链路丢失恢复,快速链路关闭模式

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664029/dp83822i-link-loss-recovery-fast-link-down-mode

部件号:DP8.3822万I

您好~  

客户将DP8.3822万I与ET1100 (Beckhoff)控制器配合使用。

最令人担忧的是链路损耗反应时间,为了涵盖10us链路损耗恢复,CR1或CR3寄存器的正确设置是什么?

(CR1寄存器#7位,链路丢失恢复设置)或(CR3寄存器#3:0寄存器设置),哪种方法正确? (或两者都需要???)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可使用硬件绑定或寄存器配置启用快速链路中断。 请参阅HW带的数据表( FLD_EN)。

    CR1位7用于禁用快速链路断开和继续链路状态。

    CR3:需要位#10,位#3:0来配置快速链路中断的各种检测原因。

    希望澄清。

    此致,
    很棒