This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用TI器件将帧速率从30 Hz转换为60 Hz

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663794/convert-frame-rate-from-30-hz-to-60-hz-with-ti-device

TI产品系列中是否有器件可以通过重复每幅图像两次将OpenLDI信号从30 Hz转换为60 Hz?

此致,
托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS90UB947到DS90UB948是我们唯一的OLDI到OLDI序列化器反序列化器。