This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387SL/NOPB电镀

Guru**** 2868370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663870/lmh0387-lmh0387sl-nopb-plating

部件号:LMH0387

尊敬的团队:

请告诉您LMH0387SLE/NOPB接线端子电镀是什么,每层电镀的材料和厚度是多少?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    请注意以下事项:

    1-材料:BT树脂CCL-HL832NX,带Taiyo PSR4000 AUS308焊接面罩

    2-电镀:

    A)。 Cu 15至20 umeter

    B)。 NI 10 +/- 5 umeter

    C)。 AU 0.75 +/- 0.25 计量器(仅限导联)。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔,
    非常感谢您的快速响应。
    此致,
    NIR。