This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:中断处理

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662896/ds90ub964-q1-interrupts-handling

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 中断处理

您好,

为了了解DS90UB964-Q1的中断处理,我总结如下 所示。
您能帮您 检查吗?

另外,"CSI_RX_STS"寄存器在哪里? 我无法从数据表中找到答案。



DS90UB964-Q1中断 处理图



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    CSI_RX_STS不在964寄存器中。 964数据表中提及的内容应删除。 我会记录一下。
    我将查看您的总结并在两天内回复。


    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    您对964中断的理解正确。 这是一个很好的总结!

    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Charley。

    从数据表中了解整个中断系统并不容易。 我希望这会对其他的敬业者有所帮助。

    此外,请跟进数据表更正。

    谢谢!