This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:UCC2.152万负开关峰值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663479/ucc21520-ucc21520-negative-switching-spike

部件号:UCC2.152万

尊敬的先生:

我的客户使用UCC2.152万并参阅数据表图-37 (带单电源和栅极驱动路径中齐纳二极管的负偏置)

请参阅随附文件第2,3页红色块

问题:如何提高LS_GS负电压?

请给出建议。

谢谢!

Steven

e2e.ti.com/.../UCC2.152万.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我不理解您的顾虑。 您在栅极上没有看到预期的负电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    是的! 我的客户希望在LS_GS开启(红色块)时能够改善负电压峰值。
    如何微调此应用电路值?
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我是一名应用工程师,负责处理高功率驱动器。 我可以提供一些帮助。

    当开关节点从高电压转换为低电压时,门源电压似乎呈负峰值,但由于未捕获开关节点,因此很难从示波器中判断。 我认为开关节点的dv/dt导致高电流从IC输出流过CZ电容和寄生CGD电容器。 为了测试这一理论,当开关节点dv/dt降低时,这是否会改善问题? 此外,当CZ的值增加时,这是否会改善问题? 请注意,如果CZ增加,则RGS必须减少,以保持从开始切换至稳定负偏压的相同时间。

    如果这些建议都不能改善负面的情况,请告诉我,我们将继续寻找解决方案。

    此致,