This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:P/N引脚之间的差分端接R

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663650/tdp158-differential-terminate-r-between-p-n-pin

部件号:TDP158

大家好,

如果TDP158在P/N引脚之间具有集成差分端接电阻?  如果是, 此电阻是否可调?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lilian

    是的,端接阻抗从75欧姆到300欧姆,具体取决于配置。 您可以配置75至150或150至300。

    此致
    弗朗西斯科