This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:SSC支持

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662024/tdp158-ssc-support

部件号:TDP158

大家好,

如果TDP158输入信号是SSC (频谱扩展),它是否可以与之配合使用? 输出也是SSC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lilian

    设备可以接收此类信号,但输出为TMDS。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    能否解释一下TMDS代表什么? 那么输出信号不是SSC,输出信号频率是固定的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lilian

    TMDS (最小化转换差分信号)技术使用电流驱动在直流耦合传输线路的汇侧产生低电压差分信号。 TMDS是电流模式逻辑,端接至3.3V直流耦合是规范的一部分。
    在您的第一个问题中,我了解您希望使用交流耦合TMDS或DP++信号,并将扩频应用于输入信号(这将使接收器很难理解消息上的数据,此技术主要侧重于时钟)。
    重驱动器的输出将受您配置的元素(如均衡,转换率,预重校准等)的影响,频谱将受到影响,基本上,您将拥有一个过滤器,其中主信号将通过具有增益和您配置的其他因素的设备。

    此致
    弗朗西斯科