This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:宜必思型号和放大器;正在更改VREF

Guru**** 2763515 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662675/tfp410-ibis-model-changing-vref

部件号:TFP410

尊敬的团队:

我们在另一个E2E帖子中发现 了TFP410的IBIS模型。

但是,该型号设置为VREF= 0.9V,客户可能使用VREF = 0.75V。

  • 客户是否可以在这些情况下模拟行为,但他们是否可以预期该行为与其他VREF相同?
  • 或者我们可以在某处改变这个参数吗?

欢迎提出任何意见。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    我们目前正在审查您的问题。 我会尽快为您提供反馈。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    很抱歉回复太晚。 选择低摆动模式的电压范围是从0.55 到0.95 V。因此,客户可以模拟这些条件下的行为,预期结果应与他们的配置相同。

    此致