This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:12位DDR输入

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662446/tfp410-12-bit-ddr-input

部件号:TFP410

数据表指出,输入像素时钟的范围可能为25-165 MHz。 现在,我想知道对于12位DDR输入模式,此规范是否也是正确的。 我的实际问题是,是否可以将12位DDR输入与1080p60视频信号一起使用,这意味着148.5 MHz 12位DDR输入,或者是否只能使用大约~82.5 MHz 12位DDR?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    我们正在审查您的问题。 我会在不久后提供反馈。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    TFP410用作串行器。 因此,无论输入模式如何,为了支持1080p 60fps的输出分辨率,您都需要使用148.5MHz的输入时钟。

    此致,
    Joel