This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:2.0 连接

Guru**** 2607445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663889/tps65982-usb2-0-connection

部件号:TPS6.5982万

你(们)好  

我们正在尝试将 TPS6.5982万用于NB C型–>DisplayPort + USB 2.0 应用程序。  

下面是我们的示意图。 显示端口部分工作正常,但2.0 仍不工作。  

如果出现任何错误,您是否会帮助查看下面的示意图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否确认网络"DP1,DN1,DP2和DN2"直接连接到Type-C连接器? 此外,您是否可以确认您在系统配置寄存器中启用了USB_RP?
    这是确保启用2.0 的唯一两件事。

    谢谢!
    Eric