This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9509, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663163/tca9517-tca9517

部件号:TCA9517
主题中讨论的其他部件:TCA9800, TCA9509,

您好,

我错误地将两个设备B侧连接到B侧,如下面的捕获所示:

<< ??  >>

当 插入I2C访问 时,secone器件会对I2C总线产生影响。

是否有任何我无法阻止的事情(当然除了重新布局)?

当我插入第二个设备以禁用I2C总线时工作正常。

您是否可以推荐一些可行  的解决方案,直到我们重新布局(可能使用 设备连接到TCA9800)?

此致

Shay TEVET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shay,

    "我错误地将两个设备B侧连接到B侧,如下面的捕获所示:"
    看起来您的图片未正确附加。 您需要单击"插入代码,附加文件等",然后单击"附加图片"以正确发布图片。

    您能告诉我您也在使用什么电压吗? TCA9800支持最高3.6V的建议电压(我认为此设备不适合您)

    我假设您将两个缓冲器与两侧的电压偏移放在一起。 如果是这种情况,由于没有任何变化,因此放置TCA9800的B侧和TCA9517的B侧将不起作用。 您可以尝试TCA9509 [此设备是我们产品组合中唯一一款在A侧具有偏移的设备,因此如果我正确理解您的问题,这可能是您唯一的解决方案],它在A侧具有缓冲偏移,B侧正常。 我可以看到的一个问题是,在Vcca = Vccb时,此设备无法保证正常工作,因此,如果您遇到这种情况,此解决方案可能有效,但在您执行此操作时可能不符合数据表规格。 请注意。

    最后要注意的是,此设备的A侧有一个内部电流源,因此您需要拆下并上拉A侧的电阻器才能使此设备工作。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助,

    我希望大家现在可以看到这项计划的内容

    主I2C (2.5V)连接到第一个TCA9517 (U55) VCCA侧。

      其VCCB (3.3V)连接到 I2C从属设备和第二个TCA9517 (U62) VCCB侧。

    如果我正确理解您的建议,我们可以将第一个TCA9517 (U55)更改为TCA9509 (卸下A侧的PU),这样它就可以正常工作。

    我说的对吗?

     

    此致

    Shay

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shay,

    现在我看到了示意图,您似乎可以使用TCA9509来解决此问题。 我建议使用TCA9509替换U62。 因为要求是:VccA需要小于VccB-1V。 更换U55不符合此要求,但更换U62符合。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应和最佳解决方案。

    关于TCA9509 A侧的上拉电阻器, 正如您所说,我也会将其拆下。

    如果我不删除它,仅就知识而言,这意味着它不能正常工作?

    最好的Reagds

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shay,

    "如果我不删除它,这意味着它不能正常工作?"

    正确,我怀疑如果存在上拉电阻器,设备可能会振荡(编辑:尝试将低电压从一侧传递到另一侧时)。

    谢谢!

    -Bobby