This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1如何向后兼容DS90UB925Q-Q1?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663683/ds90ub948-q1-how-can-ds90ub948-q1-backward-compatible-to-ds90ub925q-q1

部件号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB925Q-Q1

尊敬的层级

我看到DS90UB948-Q1的数据表提到它可以向后兼容DS90UB925Q-Q1,但在数据表中,关于如何实现它的描述较少。

TI是否有任何关于它的详细文件,我的意思是如何使DS90UB925Q-Q1与DS90UB948-Q1进行通信?  

谢谢。

巴西

箭头Cyan.zhou@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,青色,
    请查看第948页(每秒29页),与UB925配对时,链接可以自动识别,无需特殊设置。但请注意,UB925仅支持5Mbps后向信道,因此必须兼容。
    顺便说一句,为什么不使用UB921来替换UB925?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven

    谢谢。

    我还会查看ubb921。