This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:DS90UB921是否可以支持原始12位?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662882/ds90ub921-q1-is-possible-ds90ub921-to-support-raw-12bit

部件号:DS90UB921-Q1

大家好,

请帮助确认 DS90UB921是否支持原始12位。  

如果是,则其他未使用的引脚(DIN[23:12])应 直接连接到外部下拉,对吗?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,OC,您回答正确。
    此外,1.什么是UB921的配对部件? 2.什么是PCLK?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的确认。
    我将有UB940用于解串器。 来自AR0140图像传感器的PCLK应为74.25MHz。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omin,
    如果与UB40配对,UB921的RAW12可以是:
    如果ALIGN设置为1且在raw12模式下,12位数据输出应为{R[7:0],G[7:4]}。 此处R[7]是MSB,G[4]是LSB位。在RAW12中使用时,请注意UB921/5中的Din。

    此致,
    Steven