This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:为什么屏幕上没有图像?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663663/ds90ub948-q1-why-the-screen-has-no-image

部件号:DS90UB948-Q1

德拉斯:

我们设计的原理图如下所示:

  1. 根据勘误表和数据表,DS90UB947 PDB具有CPU控制,初始化和时间序列。  
  2. DS90UB92的PDB已通过电源启动。
  3. 启动DS90UB947后,我们通过设置寄存器重置DS90US948。

在这种情况下,屏幕上可能没有图像,但是背光正常。

为什么会发生这种情况? 是否需要关注它?

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运气
    您能提供更多信息吗?
    1.开机后没有图像,故障率是多少?
    2.是否可以为UB947配置0x04[4]=1?
    3.如果没有映像,是否可以重置UB948,它是否已恢复?
    4.您是否在没有报告图像时尝试生成模式?

    此致,
    Steven