This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:NXP PCA9554A

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663703/tca9554a-nxp-pca9554a

部件号:TCA9554A
主题中讨论的其它部件:PCA9554A

您好,先生  

请问,TCA9554A可以直接替换NXP的PCA9554A,并且不需要修改软件

只是Vin范围的差异吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    "请问您是否可以知道TCA9554A可以直接替换NXP的PCA9554A?"
    -您应该会发现我们的设备是PCA9554A的引脚对引脚替换设备。

    "不需要修改F/W"
    我不知道这是什么意思。 我们的设备的编程方式与PCA9554A相同,并且应该具有相同的默认启动条件。

    "是否仅Vin范围存在差异?"
    我们的设备似乎支持较低的输入范围。 我看不到任何其他重大差异。

    谢谢!
    -Bobby