This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:I2C通信不工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663441/sn65dsi83-i2c-communication-not-working

部件号:SN65DSI83

 

团队,

我的客户无法与 SN65DSi83通信:

 

他们忘记了将盖连接到EN引脚,如果在VCC启动期间EN=LOW,则不会显示。

您是否将其视为启动后阻止i2c通信的问题?

 

REFCLK当前处于浮动状态

是否可以将其直接连接到GND?

您认为这会影响i2c通信吗?

 

如果需要,我可以在内部共享示意图。

 

提前感谢您的帮助

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:
    请通过电子邮件发送示意图。
    客户测试了多少台设备? 故障率是多少? 他们是否尝试过不同的批号?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:
    只要EN为高,本地I2C接口就应该工作。 请您检查客户是否有任何问题?
    请提供I2C传输(SDA和SCL)的范围捕获,主控制器应访问从属地址0x2D (7位)。
    如果未使用REFCLK,我们建议使用10kOhm下拉电阻器将其端接至GND。
    此致