This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP驱动程序HPD问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663295/sn75dp130-dp-redriver-hpd-question

部件号:SN75DP130

大家好

      我们存在DP显示问题。

DP OUT是DP面板的连接器。 我们有显示失败率,  

我们重新插入DP电缆,功能将为PASS (通过)。

顺便提一下,我们有R308测试镜头(DP130 pin9和11),功能始终通过。

我们可以缩短R308吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kerr

    是的,您可以。 但这不是推荐的配置。 能否删除r309 (100k)并重试? 另一方面,您可以缩短r308,卸下r309并断开HPD_SRC。

    此致
    弗朗西斯科