This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:更换SP330E

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663378/thvd1450-replacement-of-sp330e

部件号:THVD1450
主题中讨论的其它部件:SN65HVD01

您好,

我们是否有与SP330E相当的设备?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊
    SN65HVD01具有柔性IO电源,带VL引脚。 它具有良好的ESD保护,可支持高达20Mbps的速度。 但它是3.3V器件,因此IO范围为1.65V至3.6V。 如果您有其他问题,请告诉我。
    此致,