This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:如果解串器在中断条件下失去锁定,INTB引脚输出电平是否仍为低电平?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661474/ds90ub927q-q1-can-intb-pin-still-output-low-if-deserializer-loses-lock-during-interrupt-condition

部件号:DS90UB927Q-Q1

大家好,

我了解   当反序列化器上的INTB_IN设置为低电平时,INTB引脚输出电平为低电平,如下所示。
 如果 解串器在中断条件下失去锁定,INTB引脚是否仍输出低?
----------------

----------------

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在工作台上进行设置以通过2018年09月02日 进行验证
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!
    我在工作台设置中验证了,是的,927上的INTB将保持低,即使解串器(本例中为928)失去锁定。 我拔下了FPD3电缆,并尝试在解锁器上重置PDB以导致解锁情况。