This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:缺少脚本和I2C问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661910/ds90ub953-q1evm-missing-scripts-and-i2c-issues

部件号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他部件: DS90UB954-Q1EVMDS90UB953-Q1

团队,

我有一位客户正在使用DS90UB953-Q1EVM和DS90UB954-Q1EVM。 它们缺少  初始化其传感器所需的ovt_1920_1080_REMOTE.py。1080。 请将此文件发送给我吗?

此外,客户在更改DS90UB953-Q1串行器的I2C地址时遇到问题。 软件中唯一可用的地址是0x30和0x32。 但是,当客户尝试更改地址时,与串行器的连接中断。 您是否知道导致这种情况的原因?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mihir,

    我已将脚本发送给您。  

    在更改地址方面,如您所述,有两个受支持的地址:0x30和0x32。 如果要覆盖已绑定的值,还必须将0x00[0]设置为1。  

    当您说连接不工作时,能否提供更多信息? 您是在本地还是通过反序列化程序远程访问序列化程序? 连接不工作的指示是什么?  

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是否还可以获得脚本的副本?

    谢谢!
    David