This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522是否可以用于5G/25 db损耗电缆(长度为5M)?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663366/tusb522p-may-tusb522-can-use-in-5g-25-db-loss-cable-length-is-5m

部件号:TUSB522P

您好,先生

TUSB522是否可以用于5G/25 db损耗电缆(长度为5M)?

                                 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

      您可能需要两个驱动器,电缆两侧各一个。 请先尝试一个,如果它不起作用,则包括第二个驱动程序。 请注意,当您添加第二个转接驱动器时,您应再次降低两个装置上的均衡器,并开始测试从低均衡器值到高均衡器值。

    此致,

    迭戈。