This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX222:SHDN低时的输出状态

Guru**** 2609735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662658/max222-output-state-when-shdn-is-low

部件号:MAX222

尊敬的技术支持团队:

 当SHDN为低电平(关闭模式启用)时,rout(1)和rout(2)显示的输出状态是什么?

我想知道是高还是低还是3状态。   

我在数据表上找不到它。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD,
    RX输出在关闭时将处于高阻抗状态。 如果您有其他问题,请告知我们。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    感谢您的及时回复。

    数据表描述了Ioff功能,  那么DOUT1和DOUT2在关闭期间是否处于高阻抗状态?

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD,

    是的。 你是对的。 Ioff是指示器。 驱动器输出 也会变为高阻抗。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,