This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A和TMS320F2.8377万S与主控制器在同一I2C总线上

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663042/msp430f5438a-and-tms320f28377s-on-the-same-i2c-bus-as-masters

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万SMSP430F5438A

您好,

我想将MSP430F5438A (多主模式,UCBxCTL0中有一个UCMM位设置)和TMS320F2.8377万S (多主模式中没有寄存器设置)与主控制器(也连接了许多从属控制器)放在同一I2C总线上。 如何实现将I2C消息从一个主中继器发送到另一个主中继器? 我是否需要使用常规呼叫,或者是否有其他选择?

谢谢,此致,

安杰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ankit:
    作为主中继器,您应该读取总线上的每一项事务。 您只需对系统进行设计,使每个主服务器都有一个唯一的地址(在从属服务器地址之外)。 地址是您对其进行编程的内容。 如果您希望一个主中继器在总线上占主导地位,请记住,您需要考虑仲裁的确定方式。 这是I2C标准中的概述。 如果两个主中继器同时创建一个启动条件,则MSB地址将被总线控制。

    如果您需要更多帮助,请告诉我。 我建议使用MSP430或TMS320论坛,因为这实际上是软件设计,而不是基于硬件。
    -弗朗西斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    感谢您的回复!
    我将在TMS320论坛上发布我的更多问题。

    谢谢,此致,
    安杰特