This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:PHY未连接针脚

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663242/dp83867e-phy-unconnected-pins

部件号:DP8.3867万E

我是否需要端接输入引脚(SGMII模式):

 

PHY未连接针脚:

    • GTX CLK:加电时下拉的输入
    • TX_D3:加电时向下拉输入
    • TX_D2:上电时下拉输入
    • TX_CTRL:加电时向下拉输入

    • RX_CLK:输出无需终止
    • clk_out:输出无需终止

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    在SGMII模式下使用DP8.3867万E时,RGMII引脚不需要端接。 PHY可以在这些引脚上不带终端的情况下工作。

    此致,
    Aniruddha