This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1,DS90UB9014A-Q1多路连接

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661951/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-ds90ub9014a-q1-multi-connection

部件号:DS90UB913A-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户正在计划以下结构。

(红线是I2C总线)

MCU能否访问913A(1)和914A(2)?

我认为微控制器可以接达914A(3),913A(3),913A(2)及914A(1)。

请告诉我。

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    明天我将进行一些基准测试并回复结果。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Charley-San;

    感谢您的支持。
    我正在等待您的回复。

    此致,
    杉山正明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果在914A(3)上将0x21[7] I2C Pass-through all设置为1,MCU可以访问913A(1)和914A(2)。


    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Charley-San;

    感谢您的回答。

    我会确认。

    此致,

     杉山正明