This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:位错误率测试

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663257/tlk10232-bit-error-rate-testing

部件号:TLK1.0232万

是否有方法从TLK1.0232万芯片内获取BER? 虽然EVM GUI具有此功能,但使用USB时不必处理电平转换器和其他接口问题,这将是非常好的。 该设备具有每个通道的错误计数器寄存器以及高BER条件检测寄存器。 读取这些寄存器是否足以获得真正的位错误率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLK1.0232万具有内置位错误计数器。 基本上,如果信号缺陷主要是"可实现的",即它们是由物理媒体丢失/反射/等造成的,可通过决策反馈均衡器(DFE)补偿,则可以通过完全闭合的输入眼实现较低的BER。 设备的这种功能包含在抖动容差规范中,该规范表示在存在信道衰减,附加随机和确定性抖动以及宽带随机噪声的情况下BER < 1e-12操作。
    要降低BER,应通过HS_SERDES_CONTINT_2和HS_SERDES_CONTINT_3调整设备,以根据系统的特性(交流电损耗,迹线长度等)优化链路