This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:IIC电压

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662918/sn65dsi84-iic-voltage

部件号:SN65DSI84

您好,支持者

SN65DSI84电源为1.8V。 那么SN65DSI84是否支持3.3V IIC? 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很遗憾,不是 I2C线路上的电压电平不应超过VCC。

    此致,
    豪尔赫