This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:3.0 的符合性测试程序

Guru**** 2929390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662044/tusb7320-tusb7320-usb3-0-compliance-test-procedure

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件:TUSB7340

您好,

客户计划执行3.0 符合性测试,那么在没有PCIe和JTAG控制的情况下能否执行测试? 他们希望只使用GRST#输入和CLK输入来执行此操作。  

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    请注意,TUSB7340为NRND,不会通过USB合规性认证测试。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    我发现一些线程与TUSB732x相关,我知道很难通过3.1符合性测试。 但现在我要谈的是3.0 ,那么您能否就以下问题给出您的意见?

    • 他们能否在没有PCIe和JTAG控制的情况下执行此操作? 他们希望只使用GRST#输入和CLK输入来执行此操作。  

    e2e.ti.com/.../221.5311万

    e2e.ti.com/.../62.872万

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    TUSB7340符合xHCI 0.96 规范。 此外,您还需要PCIe通过USB.org中所述的符合性测试,如电气,互操作性,CV测试等,因为其中一些测试要求设备完全正常工作。

    此致,
    Roberto