This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:布局路由阻抗设计问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663175/tusb1002-layout-routing-impedance-design-question

部件号:TUSB1002

你(们)好

根据TUSB1002设计指南,建议使用90欧姆的3.1 Gen2高速差分迹线阻抗,

但根据英特尔指南,建议在80欧姆时使用哪种阻抗 进行PCB设计?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anne

    我们建议使用90ohm +/-TUSB1002阻抗,您可以将跟踪阻抗设计为80ohm,并且它仍在15 % 1002阻抗容差范围内。

    谢谢
    David