This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C电压转换帮助

Guru**** 2930910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663177/tca9548a-i2c-voltage-translation-help

部件号:TCA9548A

我正在设计一种使用I2C和TCA9548A I2C开关的音频产品。


我正在使用分离电源+2.5V 和-2.5V来运行音频电路,以便消除在单 个5V电源上运行音频时需要的256个耦合电容器。


TCA9548A也由 +2.5V和-2.5V电源供电。


为TCA9548A生成I2C 的微处理器必须以5V运行。


这意味着我需要一种方法来将0v/5V I2C信号从微处理器转换到-2.5V/2.5V (对于TCA9548A)。


有人能推荐一款能够实现这一目标的零件吗?

谢谢!

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lukas:
    我不了解您的系统。 I2C是一种单端通信协议,通过漏极开路驱动器生成其信号。 TCA9548A是I2C总线的多路复用器。 除了功放外,我不确定您使用-2.5V的位置。 如果放大器是I2C控制的,则必须将其连接至正极电源。 您是否有我可以查看的部件号? 一个示意图也会有帮助。

    请尝试详细说明您尝试完成的任务以及使用哪些部分(示意图,块级图等)。 我不了解您的系统。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:
    TCA9548A控制着一堆数字电位器,所有这些都必须与相同的电源以及运算放大器和其他音频电路一起使用,我决定顶部关闭+-2.5V, 这消除了对级间耦合电容器的需要,因为音频电路可以通过分体电源而不是单个+5V电源(其中1/2电源偏置为运算放大器等)来参考接地。但是微处理器必须参考相同的接地,因此需要+5V电源。 所以我需要一些东西将I2C从微控制器转移到TCA9548A。

    我刚刚找到了这些I2C隔离器,它们完全可以满足我的需要 。www.ti.com/.../iso1540.pdf

    VCC1可以是微控制器的+5V,GND1可以是系统接地,它是微控制器的接地和音频接地,VCC2可以是+2.5V,GND2可以连接到-2.5V。

    Lukas