This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:布局示例

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662868/tusb211-layout-example

部件号:TUSB211

大家好,

 TUSB211的以下红色部分尺寸 显示 当前数据表中的~0.25 mm。



另一方面,"布局示例"和"土地模式示例"显示 线宽为0.2 mm。
这些例子难道不是一个可效仿的例子吗?





我认为 建议将行width=Land 0.2 mm 作为"布局示例"和"土地模式示例"引用,但仅在情况发生时才确认。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita

    第一张图纸是包装的机械图纸,显示0.15 mm 为最小值,0.25 mm 为最大值。 您应遵循显示0.2 mm 的示例板布局和示例模具图案中的绘图。

    谢谢

    David