This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555输入上拉还是下拉?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663095/pca9555-pca9555-input-pull-up-or-pull-down

部件号:PCA9555

您好,

PCA9555功能方框图(数据表图18)指示每个I/O上都有一个内部100K上拉电阻,当配置为输入时,会导致IO被拉高。

第24页上的应用图图29建议使用外部上拉电阻器将开关连接到Vcc,这需要输入在浮动时处于逻辑低电平,而不是内部上拉100K到Vcc。

两个图中的哪一个是正确的?

IO是否具有内部上拉电阻器,在这种情况下,外部交换机拓扑将不起作用。

请确认哪一项正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan,

    功能方框图是正确的,每个通道都有一个内部上拉,这样就不会让输入保持浮动。  我们确实有一些部件没有内部上拉电阻器,但这意味着您的系统需要更多部件。  您只需将I/O设置(编程)为输出,并将其设置为低电平,即可将其接地。   另一个关于有内部上拉的负面影响是当 设置为输出电压低时,您会燃烧少量电流。  

    应用程序图中没有 详细介绍开机状态和默认值。  我认为这可能 是您感到困惑的地方。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  我很高兴能为你提供帮助。

    -弗朗西斯