This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:关于使用TPS2553

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662231/tps2553-about-using-tps2553

部件号:TPS2553

您好,

我们收到了客户关于TPS2553的问题。

请帮帮我们。

[问题]

尽管TPS2553的输入电压调节在2.7 to 6.5 V中有所描述,

他们想将其用作3.3 V电源开关,但是否有任何问题?

当使用3.3V电源输入时,您能否告诉我数据表中描述的特性是否存在问题。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正抓紧以下问题。
    我们需要您的支持。
    请尽快联系我们。

    谢谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您在Vin = 3.3V条件下使用TPS2553,我们不会发现任何问题。 这在我们的规格范围内。

    此致,

    费菲菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的支持。

    谢谢。
    此致。