This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SSR电路需要帮助

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662686/help-needed-with-ssr-circuit

感谢您的参与,感谢您让我提出一个(或两个)问题。

在电子相关博客和教程(如Kynix http://www.apogeeweb.net/)的帮助下,我正在使用控制器模块,固态继电器和热电偶来构建窑炉控制器。


我建造了我控制的窑炉,它由(2)个110伏线路供电,这些线路来自一个接地的双极断路器,4个开关串联,用于4个元件。

作为一个新的控制系统,我询问了所需的零部件。

有人告诉我,在110条线路中的一条线路上使用一个固态继电器可以
切断窑炉的电路。我认为这不是真的,我需要在每条110线路上都有一个继电器,两个继电器连接到控制器上的相同连接器/执行器。

同时,当我询问在继电器后再增加一个直插式断路器时,推荐了一个单极断路器,我想我也不会。

那么...对此有何想法?

我相信我的窑炉会拉大约28安培。  

我在窑炉已经有多年了,玻璃窑有时需要能够保持30到45分钟或更长时间的稳定温度,使用4个机械开关,就像我一直做的那样,肯定是“老派”。

因此,我研究了需要什么,结果似乎是:

数字温度控制器
固态继电器
一个热电偶

我购买了以下物品:

Solo控制器SL-4848-RR

固态继电器(AD-SSR640-AC-280A)

断路器(WMZS1B40)

下面是控制器的几个接线图:


我的理解是继电器是由控制器启动的开关。

我想在窑炉附近添加一个辅助断路器。

我想我会把这条线划掉然后扔进去。

控制器具有RS485输出,计算机可使用所谓的监控控制和数据采集人机接口。SCADA/HMI

有些界面可以非常精细,像网页一样。


简单来说,就是这样...

谢谢!

活得久而繁荣...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,感谢您在TI的论坛上发帖。

    110V由双抽头变压器从电源极处的交流电源导出。
    下面是一张描述它的图片。




    每条110V线路都不相位,导致220V 线路对线路。
    两条110V线路之间将连接负载。
    因此,断开加热器的负载路径只需一个开关即可打开当前路径。

    家庭布线中的110V使用其中一个相位。

    您的系统可能有所不同,实际上可能有2个单独的110V加热器。
    您需要了解窑炉是如何布线的。

    SN7.5107万数据表对热控制电路有一些想法。




    TI不制造图22中所示的三端双向可控硅开关元件,也不制造晶体管,热敏电阻,但这说明了这一概念。
    图22所示为加热器(可能位于窑炉中),其电压为220V,加热器元件连接至管路。
    只需一个开关即可控制电流。

    您需要再次检查窑炉的原理图,以了解加热器元件的接线方式。

    祝您的项目好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 非常感谢,Ed.
    我会检查我的窑炉原理图,如果我还有其他问题要问,请告诉你。大吻。